结果:找到"LOTO示波器 井字光标 锁定功能 跨屏幕测量",相关内容1000条
  • ​LOTO示波器软件新增导览功能
  • 新版本的大部分型号LOTO示波器的上位机软件我们改成了导航工具条方式。原来的方式是把所有功能都显示在不同的标签页中,这样的优点是非常快捷方便,基本上用鼠标一两次点击就能直达想要的功能设置。但是缺点是不熟练的客户可能记不住各种功能的标签位置在哪里,反而变得不快捷。为了适应大部分初学者客户的操作习惯,我们在新版本的上位机软件上改变了显示方式,将所有功能分类整理,用导览的方式展示,这样更方便不熟悉的客户通过导览找到各个功能的入口。同时,随着LOTO示波器软件的功能越来越多,这种导览的方式能容纳更多的新功能。逻辑分析仪和信号发生器是单一的功能,所以从这个导览条点击之后,会直接在右侧的“其他功能”标签...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​LOTO 导览 发帖人:LOTO 发帖时间:2024-05-28 10:59:00
  • 什么是测量光栅以及如何使用
  • 什么是测量光幕?测量光幕就是用来检测测量的一种红外线传感器,也是一种特殊的光电传感器,测量光幕可以提供多种非接触测量解决方案,使用寿命长,对被检测物体无损害,用来测量物体的外形尺寸、外部轮廓、裂缝检测、焊缝检测、孔洞检测、卷材纠偏等。测量光幕由单套或者多套传感器的光线阵列,形成一个“光幕”,以对射扫描的方式,传输出信号,配合控制器及其软件,实现检测定位和测量物体外形尺寸的功能。测量光幕被广泛应用于各行业的非接触式测量及检测、自动控制、智能仓储、物流、工业机床安全领域,检测光幕系列产品包括训考厂、停车场、车辆超限检查(长宽高)、闸机、通道客流量检测、客车上下客人数检测等等;测量光幕系列产品在工...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 安全 传感 发帖人:三井安全光栅 发帖时间:2023-05-17 11:53:00
  • 安全光栅的使用方法
  • 众所周知,安全光栅作为工业生产行业中的专业防护设备,被广泛应用于冲压设备,自动化机械,自动化焊接线,剪切设备等行业。其主要功能是有效预防安全事故并保护企业生产和员工人身安全。因此,在选择安全光栅产品时,必须首先考虑安全光栅的性能和质量。在可靠的质量和出色的性能的基础上,选择低成本的制造商和品牌。要购买便宜和高质量的安全光栅产品,注意以下事项不可忽略。1.必须注意安全光栅的来源。在出于任何目的购买产品时,我们公司将注意质量是否合格,并且不应放宽诸如专业安全保护装置之类的安全格栅的质量标准。与不合格的光栅产品相比,来自常规或“知名”安全光栅的产品性能更加可靠。尝试对购买的安全光栅进行详细的调查和...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 传感 安全 发帖人:三井安全光栅 发帖时间:2023-05-15 10:45:00
  • _LOTO示波器实测WS2812B系LED光源
  • 不管你对“RGB性能狂升300%”的梗认同不认同,不可否认,绚丽的彩色很是酷炫,在现在市面上带“灯”的肯定比不带“灯”的贵也成了商家的一致行为。在市面上呢,其中有一种RGBLED灯珠,因为价格便宜一个只要几毛钱买的多了都可能到1毛钱一个,无需额外的“庞大”控制电路来驱动,用各廉价的单片机和简单的元件,就可以单IO接口串联让成百上千个灯珠各自独立的发出颜色,低功耗,而且还有不错的刷新率,让DIY玩家在很是推崇。这就是WS2812系类,它是一种“集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源”。那么它是怎么实现的?相关的文档、源码很多,但具体到实际控制方式还是不明不白。本文以WS2812B-4为...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 实WS2812B系LEDLOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-10-21 11:18:00
  • ​LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波
  • LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波本文章介绍一下LOTO示波器新出的功能——FIR数字滤波的功能。在此之前我们先来了解一下带通滤波和带阻滤波。我们都知道每个信号是不同频率不同幅值正弦波的线性叠加,为了方便直接得观察到这种现象,就有了频谱分析(FFT),频谱分析就是将信号中不同频率不同幅值的正弦波表示出来。频谱分析的横坐标是频率,纵坐标是幅值,这样就可以在频谱分析中看出组成一个信号的多个正弦波的性质(频率和幅值)。如图1,上部分是时域的波形,下部分是频域中的波形。带阻滤波和带通滤波针对的是频域下的频率,如果要将某个频率范围内的信号去除掉,我们就要用到带阻滤波,只需在FIR数字滤...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​LOTO虚拟软件之——FIR数,虚拟LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-09-14 16:28:00
  • LOTO示波器:秒测UI特性曲线(二极管为例)
  • 本文章主要介绍用LOTO示波器、信号发生器模块和电流差分模块测二极管UI特性曲线的案例,当然还可以用该套设备测三极管、场效应管、稳压管和一般的PN结。图1为PN结的UI特性曲线,可以看到,当电压U增大到一定的值时,流过PN结的电流会迅速变化,我们称这个电压为导通电压,不同材料的导通电压不同,硅管的0.7V,锗管的0.3V,用途有整流用的,有开关用的,各种二极管,它的曲线不太一样,当PN结两端的电压加到零点几伏的时候,它两端的电压就不会继续升高了,只是电流在增大。图1.二极管UI特性曲线PN结反向特性:当PN结两端加反向电压时,反向电压值较小时,电流几乎为零,此时的电流为反向饱和电流,当反向电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 11:33:00
  • LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波
  • 本文章介绍一下LOTO示波器新出的功能——FIR数字滤波的功能。在此之前我们先来了解一下带通滤波和带阻滤波。我们都知道每个信号是不同频率不同幅值正弦波的线性叠加,为了方便直接得观察到这种现象,就有了频谱分析(FFT),频谱分析就是将信号中不同频率不同幅值的正弦波表示出来。频谱分析的横坐标是频率,纵坐标是幅值,这样就可以在频谱分析中看出组成一个信号的多个正弦波的性质(频率和幅值)。如图1,上部分是时域的波形,下部分是频域中的波形。带阻滤波和带通滤波针对的是频域下的频率,如果要将某个频率范围内的信号去除掉,我们就要用到带阻滤波,只需在FIR数字滤波界面输入要去除的频率范围,点击SET,便会将这一...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO FIR数 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 08:39:00
  • LOTO示波器软件功能||触发演示
  • 本文主要介绍loto示波器触发的功能那我们大部分的型号的产品是硬件触发的,只有482系列它是软件触发的。硬件触发的好处是它通过硬件的芯片来保障。突发信号不是周期的,是突发的、偶然的信号,基本上有百分之百的捕获率而软件触发它是靠程序,在传到计算机的所有数据里去寻找符合条件的触发,它的捕获率达不到百分之百。只有在中速和低速的时间档位上,它的触发效果才是可以的。当采样了一个信号,比如一个周期信号,在屏幕上显示,你会看到波形很稳定地显示,不会乱晃,相当于默认开启了相位锁定的功能。它的原理就有点类似于自动触发,这个跟传统示波器上的那个自动触发类似,它的前提是信号必须是一个周期信号在菜单栏中高级选项里有...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO 触发演 软件 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-07 10:47:00
  • LOTO示波器软件功能||井字测量光标的锁定功能用于跨屏幕测量
  • 正常的任何型号的LOTO上位机软件默认的光标是这个橙色的,就是你放在任何一点上,会把你的横纵坐标显示出来。还有一种是做跨度测试的,就是井字光标,从一个位置脱离后,到另一个位置,会显示2个位置之间的时间差△,A通道的电压差△A,B通道的电压差△B。屏幕上的红色区域是整个缓冲区,里面白色的框是显示我们当前的屏幕位置,可以移动白框观察波形。但是你会发现当你在移动的时候,井字光标是一直在屏幕内的,不会移动,不能跨屏幕测量。所以我们加了一个井字光标的锁定功能。我们将光标移动到你要测量的初始位置,点击锁的符号,光标的一边就固定住了,是和波形固定在一起的。无论是用鼠标来回拖拽波形,还是键盘的左右箭头,还是...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-05 08:27:00
  • 如何用LOTO示波器安全的测量高电压?
  • 如何用LOTO示波器安全的测量高电压?本文里我们把几十伏以上,超出对人体安全电压或者超出示波器量程的电压定为高电压,以220V市电举例讨论。示波器上是有方便自测和探头补偿用的标准方波的,一般是1KHz。我们的USB示波器上也有这个标准方波,幅值1.5v左右,默认是标准方波,需要时,还可以设置成PWM波,频率占空比可调。跑题了,我是在技术支持的过程中遇到关于市电损坏的问题有一大半是由于新人好奇,顺手接到市电上造成的。所以我不得不强调一下,示波器是自带方波可以尝鲜的,新手不要上来就去测市电玩。老司机们很谨慎,是不会这样做的。中招的新人们最常问的问题是:为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢?为什么我...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-12 10:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: